Befordringsbestämmelser
 

Befordran av passagerare, bagage och fordon sker i enlighet med rederiets befordringsbestämmelser och följer Atenkonventionen och till denna knutna tillägg samt till gällande sjölag.

Det är resenärens skyldighet att tillse att han medför alla nödvändiga handlingar för att garanteras inresa i det land som färjan har som destination. I samband med detta fäster vi uppmärksamheten på de EU direktiv som gäller för tullbehandling, skatter, import och export, pass (giltligt under er vistelse i Lettland) samt gällande regler vid import av husdjur, färska livsmedel och andra produkter. Rederiet har rätt – men ej skyldighet – att kontrollera giltigheten av dessa dokument.

Vapen, andra farliga föremål samt narkotiska preparat och droger är ej tillåtna ombord.

I samband med bokning skall passnummer på samtliga passagerare uppges. Observera att ert pass enligt nuvarande regler ska vara giltigt under er vistelsen i Lettland. Giltigheten på färdhandlingar och resebevis kontrolleras före avgång. Av säkerhetsskäl har rederiet rätt att visitera resenären samt genomsöka resenärens bagage och fordon. Rederiet förbehåller sig rätten att neka transport av passagerare som motsätter sig sådan kontroll.

För exakt inställelsetid hänvisas till gällande tidtabell.

Alla priser gäller per person, per bädd i reserverad hyttkategori samt per fordon utan medföljande förare, såvida inte annat anges i broschyr eller prislista. Biljett är giltig endast för de passagerare och för det avgångsdatum för vilket biljetten är utställd, och kan ej överlåtas.

Varje resenär får medföra 0,5 m3 handbagage. För medburet bagage utöver den godkända mängden skall gällande frakttariff erläggas. Allt sådant bagage skall märkas med namn, adress och destination.

Rederiet förbehåller sig rätten att ändra boknings- och befordringsbestämmelser, tider och priser etc. utan föregående avisering

Resenärer måste följa de instruktioner som lämnas av fartygets kapten och besättning.

Avbeställningsförsäkring ingår inte i resans pris utan vi rekommenderar våra passagerare att teckna sådan försäkring separat. För resenärens säkerhet rekommenderas även försäkring av bagage, personlig reseförsäkring liksom försäkring som täcker skador mot tredje part och hälsoförsäkring.  

Rederiet tar inget ansvar för ändrade eller annullerade avgångar beroende på tekniska orsaker, väderförhållanden, andra förhållanden utanför rederiets direkta kontroll samt på grund av force majeure.

Rederiet fråntar sig allt ansvar för skador på levande djur/husdjur som medföres av resenären, även om detta beror på oaktsamhet från rederiets sida eller från person som representerar rederiet. Levande djur måste transporteras i godkända burar och måste ha giltigt veterinärintyg. Transport av husdjur måste meddelas vid bokningstillfället och bekräftas av rederiet innan resan påbörjas.


TRANSPORT CONDITIONS IN ENGLISH

GRUPPRESEBESTÄMMELSER

GROUP TRAVEL CONDITIONS IN ENGLISH

OM DU MÅSTE ÄNDRA ELLER ANNULLERA

NYNÄSHAMN-VENTSPILS

TILLBAKA TILL SCANDLINES HUVUDSIDA    

 

 

© Ferry Center Försäljnings AB
Scandlines Baltikumtrafik representeras i Sverige av Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad.
Scandlinestrafik i övrigt administreras av Scandlines AB, email: kundservice@scandlines.se och Scandlines A/S
email: scandlines@scandlines.dk

Denna webbplats administreras av Ferry Center och alla frågor och synpunkter ska riktas till oss - se vår kontaktsida






 

Ändring
Ändring innebär att man ändrar passagerares namn i de fall då detta är tillåtet, ändring av fordonstyp (vid ändring av registreringsnummer utgår ingen avgift), ändring av hyttyp etc. Ändring av sträcka eller avresedag räknas som avbeställning och nybokning.
Kostnaden debiteras för varje ändringstillfälle.

Ändring innan biljett är utställd - debiteras per sträcka som ändras  125:-
Vid ändring då biljett är utställd  250:-

Avbeställning
När resan avbeställes skall detta om möjligt ske skriftligt. Endast huvudresenären, den som bokningen är registrerad på, kan göra avbeställningen. Observera att bokningsavgiften samt debiterade ändringsavgifter, expresshanteringsavgifter etc. aldrig återbetalas. Procentsatsen debiteras på biljettpriset.

Från bokningstillfället fram till 48 tim innan avresan: 250:- + 20% av resans totalpris
senare än 48 tim innan avresan 100%