Reseinspiration Baltikum

 

RIGA

Klicka här för webkamera - Riga Just Nu

Vi på Ferry Center är överbevisade om att turismen till Baltikum kommer att explodera under de närmaste åren. Det finns så mycket nytt att uppleva i dessa gamla kulturländer som ligger så oerhört nära och som formligen sjuder - inte bara av liv utan också av kultur och historia som under en lång tid legat avskärmat från oss i det närmaste grannlandet i väster - Sverige.

Låt dig inspireras innan din resa till Baltikum. Låt dig inte luras att tro att Baltikum bara är storstäderna Tallinn, Riga och Vilnius. Nej, Baltikum är så mycket annat - och kanske är det så att det är just utanför de stora städerna som du upplever de verkliga smultronställena i denna helt underbara, billiga och trivsamma region.

Planera en resa till Baltikum! Hit kan du resa året runt. Fynda. Njuta av god mat och härliga hotell (Var annars i Nordeuropa kostar en öl en femma?). Frossa i shoppingbutiker och varuhus. Och njuta av det oerhört rika kulturlivet. Gå på museum, se förstklassig opera!  För min del är saken klar - nästa gång jag ska ta på en kortsemester så tar jag färjan till Ventspils!

Låt dig inspireras!

 
     

          

     
           
     

 

 

Riga och Vilnius
Två huvudstäder i de nya, men likväl urgamla resmålen - Lettland och Litauen.

Riga i Lettland och Vilnius i Litauen är städer, som båda grundades redan på 1200-talet. Än idag välbevarade och fyllda med atmosfär, slingrande gator, gamla barockkyrkor, ett caféliv, kultur och massor av aktiviteter.

 

Efter 50 år bakom järnridån har de Baltiska länderna idag åter intagit sin plats bland de europeiska kulturländerna.  Städerna, ja, dom påminner om en blandning mellan Prag och Stockholm. Gamla Hansastäder med ett stänk av Östeuropa. 
När du reser till Riga kan du segla med Scandlines från Nynäshamn till Ventspils. Från Ventspils är det bara 185 km till Riga vilket tar i runda slängar två timmar med bil
   


 

Orörd natur
Visste du att i Baltikum, och kanske främst i Lettland, finns några av Östersjöns absolut längsta, bästa och vackraste stränder? Upplev dessa ändlösa sandstränder i  Nida, Palanga och Neringa, där Östersjön sköljer upp massor av bärnsten på stränderna. Både Litauen och Lettland bjuder på jättelika nationalparker med orörd natur - ett eldorado för friluftsmänniskan. Det säregna sjölandskapet, floder, skogar och stora vidder och hedar där vildgäss och storkar stortrivs. Baltikum är som upplagt för kanotturen, cykelturen, för vandringar och ridsemester. Vi lovar - Lettland och Litauen har så mycket att bjuda på att du häpnar - och längtar hit igen!

Tycker du om gamla slott och kulturbyggnader? I så fall har du massor av möjligheter att lyssna till historiens vingslag i Lettland och Litauen. Här vimlar det av slott och borgar som en gång tillhörde furstar och adel - och många av dom är öppna för allmänheten. 



Hotell?

Ska du utforska Baltikum på egen hand hittar du enkelt uppgifter om de hotell du behöver, på Internet. Klicka på sängsymbolen ovan.
Men åker du med oss har du dessutom ytterligare en möjlighet. Vår lokala Scandlinesagent Karsten Reddman hjälper gärna till med hotellbokningar och annat.
Du når honom på telefon +370046310561 eller mail karsten.reddmann@scandlines.lt  (han talar engelska och tyska).

Länkar:

Lettlands ambassad i Sverige

Lettlands Turistbyrå


RIGA

Lido Recreation Centre -
ett fantastiskt restaurangkomplex i Riga med över 1000 rätter att välja mellan, skridskobana och nöjesfält för de yngsta.

Sightseeing i Riga - varje dag kl 12.00 med engelsk guide.

Hotell Laine, romantiskt, rustikt och trevligt hotell med hög standard mitt i gamla Riga

Hotel Metropole - svenskägt fyrstjärnigt hotell med perfekt läge mitt i Riga

LIEPAJA

Hotell Amrita, svenskägt hotell i centrum av Liepaja - kanske stans bästa?

Roze - ett mindre mysigt hotell vid strandpromenaden i Liepaja, med något hundratal meter till en av Östersjöns bästa stränder



NYNÄSHAMN-VENTSPILS


TIDER OCH PRISER I PDF 2011

 BEFORDRINGSBESTÄMMELSER

TILLBAKA TILL SCANDLINES HUVUDSIDA    


     

 

© Ferry Center Försäljnings AB
Scandlines Baltikumtrafik representeras i Sverige av Ferry Center Försäljnings AB, Gaffelgränd 16, 271 42 Ystad.
Scandlinestrafik i övrigt administreras av Scandlines AB, email: kundservice@scandlines.se och Scandlines A/S
email: scandlines@scandlines.dk

Denna webbplats administreras av Ferry Center och alla frågor och synpunkter ska riktas till oss - se vår kontaktsida